This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:DC_CAL 引脚需要移至其他 GPIO

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663007/launchxl-f28027f-dc_cal-pin-want-to-move-to-other-gpio

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好、香榭丽舍

在 Launchpad 中、我们将 GPIO19配置为 DC_CAL。 但是、我想使用 GPIO19作为 SCIRX。 我检查了 DRV8301数据表、其中显示该引脚 用于 电流分流放大器直流失调电压校准。  您能告诉我 InstaSPIN 软件是否使用此引脚进行电流反馈偏移? 如果是、我不应更改 DC_CAL 引脚、因为它会影响电流反馈信号精度。 感谢您提前回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、您可以更改此引脚的分配

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    感谢您的回复。