This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我是否可以对以下内容有一些疑问?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662628/tms320f28335-may-i-have-some-question-regarding-as-below

器件型号:TMS320F28335

尊敬的先生:

我是否可以对以下内容有一些疑问?

根据 TMS320F28335数据表第33页的表5.4、如下所示:

这个问题是:

(1)如果我们想控制 LED 电路,(例如 :A 类: TMS320F28335引脚--LED---电阻--- VCC (3.3V) B 类: TMS320F28335引脚--LED---电阻--- 接地 )

  对于类型 A:  

  这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸低电平输出灌电流4mA?

  对于类型 B:  

  这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 4mA?

  如果我们使用 GPIO28:[Group 2]

  对于 类型 A:  

  这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 8mA

  对于 类型 B:  

  这是否意味着我们需要满足电流 要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 8mA

或者我有任何误解吗?

(2)如上述提述为"正确无 误",我还有一个问题,如下所示:

  对于 类型 A:  

  如果计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 4mA,TMS320F28335是否会损坏?

  对于 类型 B:  

   如果 计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 4mA,TMS320F28335是否会损坏?

  如果我们使用 GPIO28:[Group 2]

  对于 类型 A:  

   如果 计算器认为电流过大(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 8mA,TMS320F28335是否会损坏?

  对于 类型 B:  

   如果 计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 8mA,TMS320F28335是否会损坏?

(3)关于 TMS320F28335数据表第33页表5.4提到"VOL 最大值"的含义是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 但是、您还需要考虑 L.E.D 的电流限制。

    是的、您不应超过 GPIO 引脚的额定拉电流/灌电流能力。

    VOL (max)-当 GPIO 引脚输出逻辑低电平时、引脚的电压将不会超过规定的电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您对问题(1)、问题(2)和(3)的回答?您能帮助回答 问题(2)和(3)吗?

    (2)如上述提述为"正确无 误",我还有一个问题,如下所示:

      对于类型 A

      如果计算器认为过流(>)”TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸低电平输出灌电流4mA,TMS320F28335是否会损坏?

      对于类型 B

      如果计算器认为过流(>)”TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸高电平输出灌电流4mA,TMS320F28335是否会损坏?

      如果我们使用 GPIO28:[Group 2]

      对于类型 A

      如果计算器认为电流过大(>)”TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸低电平输出灌电流8mA,TMS320F28335是否会损坏?

      对于类型 B

      如果计算器认为过流(>)”TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸高电平输出灌电流8mA,TMS320F28335是否会损坏?

    (3)关于 TMS320F28335数据表第33页表5.4提到"VOL 最大值"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题2和3的答案已在我之前的答复中。 我将其编号如下:

    (2)是的、您不应超过 GPIO 引脚的额定拉电流/灌电流能力。

    (3) VOL (最大值)-当 GPIO 引脚输出逻辑低电平时、引脚的电压不会超过规定的电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    再次确认以下详细信息为"=>"

    (3) VOL (最大值)-当 GPIO 引脚输出逻辑低电平时、引脚的电压不会超过规定的电平。

    =>从数据表可以从哪里获得 Vol (Max)值?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SPRS439N 第38页的第5.6节。 第二行是 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    理解并感谢您的回复。

    谢谢