尊敬的先生:
我是否可以对以下内容有一些疑问?
根据 TMS320F28335数据表第33页的表5.4、如下所示:
这个问题是:
(1)如果我们想控制 LED 电路,(例如 :A 类: TMS320F28335引脚--LED---电阻--- VCC (3.3V) B 类: TMS320F28335引脚--LED---电阻--- 接地 )
对于类型 A:
这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸低电平输出灌电流4mA?
对于类型 B:
这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 4mA?
如果我们使用 GPIO28:[Group 2]
对于 类型 A:
这是否意味着我们需要满足电流要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 8mA?
对于 类型 B:
这是否意味着我们需要满足电流 要求的计算器(<或=)" TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 8mA?
或者我有任何误解吗?
(2)如上述提述为"正确无 误",我还有一个问题,如下所示:
对于 类型 A:
如果计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 4mA,TMS320F28335是否会损坏?
对于 类型 B:
如果 计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 4mA,TMS320F28335是否会损坏?
如果我们使用 GPIO28:[Group 2]
对于 类型 A:
如果 计算器认为电流过大(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 低电平输出灌电流 8mA,TMS320F28335是否会损坏?
对于 类型 B:
如果 计算器认为过流(>)” TMS320F28335数据表第33页表5.4英寸 高电平输出灌电流 8mA,TMS320F28335是否会损坏?
(3)关于 TMS320F28335数据表第33页表5.4提到"VOL 最大值"的含义是什么?
谢谢