This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-Delfino-EtherCAT:如何将 UC 接口忙状态更改为低电平有效?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663458/tidm-delfino-ethercat-how-to-change-uc-interface-busy-state-to-active-low

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我的 EMIF 接口有问题(SPI 一切正常)、请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/597503/2207229#2207229 我想将 BUSY 高电平更改为高电平

工作到低电平。 我在 SSC 工具和 ESI 文件中寻找此选项、但我找不到它。 我可以在智能视图的 TwinCAT 中看到它:

但我不知道如何更改此选项。

通信在 SPI 模式下工作正常。 我可以将数据从 TwinCAT 发送到 UC、但在 TwinCAT 中、我可以看到通信速度约为500帧/秒。 我想将速度提高到大约10、000

帧/秒。 我该怎么做?

BR、

Dawid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dawid、
    这来自 EEPROM 设置。 第3.5节(表3)从 SPRUIF9.PDF (www.ti.com/.../spruif9.pdf)中获取 ,controlSUITE 中也提供了此文档。

    您将需要获取 ET1100配置和引脚分配工具(www.beckhoff.com/english.asp )并使用 EEPROM 中的第一个配置字节。 配置字节后、更新 TI 提供的 ESI 文件并根据需要更新示例软件(HAL 函数)、然后使用新的 ESI 文件对 EEPROM 进行编程、并使用更新的示例对器件进行编程。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru