请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE您好!
我的 EMIF 接口有问题(SPI 一切正常)、请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/597503/2207229#2207229 我想将 BUSY 高电平更改为高电平
工作到低电平。 我在 SSC 工具和 ESI 文件中寻找此选项、但我找不到它。 我可以在智能视图的 TwinCAT 中看到它:
但我不知道如何更改此选项。
通信在 SPI 模式下工作正常。 我可以将数据从 TwinCAT 发送到 UC、但在 TwinCAT 中、我可以看到通信速度约为500帧/秒。 我想将速度提高到大约10、000
帧/秒。 我该怎么做?
BR、
Dawid。