This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在低温环境(0C ~-32C)下 DSP28335引导错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663218/tms320f28335-bad-boot-in-dsp28335-boot-in-low-temperature-environment-0c--32c

器件型号:TMS320F28335

1.问题: 在低温环境(0C ~-32C)下、DSP28335引导错误

 

2.低温启动时的 DSP 板外设状态  :电源3.3V、1.9V 正常、复位正常(与正常温度启动相同)

 

3. DSP 环境配置

  :CCS 版本3.3.82.13

    BIOS 版本5.41.10。 36.

    代码生成版本5.2.11

 

4.请告知:引导失败时如何停止引导

编程的 DSP 初始化 InitXintF ();函数局部区域

在初始化期间、它进入无限循环、并确认它无法引导。

 

5.问题历史: 2015 ~ 2016年生产没有出错,首先发现2017年使用的器件出现了此问题,2018年构建的许多电路板都出现了此问题。 这表明2015/2016年之后制造的零件更有可能显示此问题。

   在使用同一器件的其他电路板中也会出现与上述相同的现象。

 

客户的其他意见:

我们期望固件以 DSP BIOS 的形式实现。

在某个时候、DSP 芯片本身似乎已经升级或更改。

考虑到旧生产板上的 DSP 已经正常、有必要审查 DSP 本身。

是否有其他用户报告过类似问题?

是否已确认问题是由于 BIOS 版本造成的?

如果是、哪个零件批次受到影响?

 

受影响的器件具有以下最高标记:

CA-32AG6FW G4

CA-44A1BKW G4

CA-43AY96W G4

CA-53APSKW G4

CA-64A128W G4

CA-64AHGPW G4

CA-64A96RW G4

CA-64A198W G4

G4A-6BAT8JW G4

CA-53APSKW G4

CA-68A2H1W G4

CA-68A4G2W G4

G4A-75A5VDW G4

G4A-77AZ0VW G4

G4A-77ATZYW G4