1.问题: 在低温环境(0C ~-32C)下、DSP28335引导错误
2.低温启动时的 DSP 板外设状态 :电源3.3V、1.9V 正常、复位正常(与正常温度启动相同)
3. DSP 环境配置
:CCS 版本3.3.82.13
BIOS 版本5.41.10。 36.
代码生成版本5.2.11
4.请告知:引导失败时如何停止引导
编程的 DSP 初始化 InitXintF ();函数局部区域
在初始化期间、它进入无限循环、并确认它无法引导。
5.问题历史: 2015 ~ 2016年生产没有出错,首先发现2017年使用的器件出现了此问题,2018年构建的许多电路板都出现了此问题。 这表明2015/2016年之后制造的零件更有可能显示此问题。
在使用同一器件的其他电路板中也会出现与上述相同的现象。
客户的其他意见:
我们期望固件以 DSP BIOS 的形式实现。
在某个时候、DSP 芯片本身似乎已经升级或更改。
考虑到旧生产板上的 DSP 已经正常、有必要审查 DSP 本身。
是否有其他用户报告过类似问题?
是否已确认问题是由于 BIOS 版本造成的?
如果是、哪个零件批次受到影响?
受影响的器件具有以下最高标记:
CA-32AG6FW G4
CA-44A1BKW G4
CA-43AY96W G4
CA-53APSKW G4
CA-64A128W G4
CA-64AHGPW G4
CA-64A96RW G4
CA-64A198W G4
G4A-6BAT8JW G4
CA-53APSKW G4
CA-68A2H1W G4
CA-68A4G2W G4
G4A-75A5VDW G4
G4A-77AZ0VW G4
G4A-77ATZYW G4