This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:HV 电机套件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662570/ccs-ccstudio-c2000-hv-motor-kit

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

      我使用 HV 电机控制套件对永磁电机进行有传感器控制。 电机与套件应用手册中使用的电机相同。

问题是、一旦施加到套件的直流电压超过100V、目标就会断开连接。  我遇到错误、如下图所示。

我检查了 FTDI 驱动程序并更新了它们。  

低于100V 时、它在电流和速度环路中都能正常工作。

发生错误后、调试代码再次建立与目标的连接。

如果有人能给它提供信息、那将非常有帮助。

谢谢

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种断开是由电源干扰引起的。 您使用的是哪种 JTAG 仿真器? HV-KIT 上的 JP1还是 controlCARD 上的隔离 J1? 如果 controlCARD 有连接、请尝试使用隔离仿真器、最好将交流/直流电源用作电源、并在仿真器线路上添加磁环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

       感谢您的建议。 我在 HV 套件上使用了 JP1。 在线路上使用了磁环并更改了仿真器。

    它发挥了作用。  

    谢谢  

    Vignesh