请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO-C2000
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 HV 电机控制套件对永磁电机进行有传感器控制。 电机与套件应用手册中使用的电机相同。
问题是、一旦施加到套件的直流电压超过100V、目标就会断开连接。 我遇到错误、如下图所示。
我检查了 FTDI 驱动程序并更新了它们。
低于100V 时、它在电流和速度环路中都能正常工作。
发生错误后、调试代码再次建立与目标的连接。
如果有人能给它提供信息、那将非常有帮助。
谢谢
Vignesh