请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 MOTORWARE、 controlSUITE大家好、
我们正在启动 一个项目、在该项目中、我们 希望使用 Instaspin FOC 控制同步电机。
我想知道 是否可以执行一个无传感器的"开箱即用"控制。
我应该查看 C2000ware 吗?
电机将为10A 至30A、您是否看到任何限制?
是否 有任何卡可以尝试此控制?
谢谢、
PA N.