This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步电机 TMS320F280049传感器上的 Instapin FOC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662479/instapin-foc-on-tms320f280049-sensor-less-for-synchronous-motor

主题中讨论的其他器件:C2000WAREMOTORWAREcontrolSUITE

大家好、

我们正在启动 一个项目、在该项目中、我们 希望使用 Instaspin FOC 控制同步电机。

我想知道 是否可以执行一个无传感器的"开箱即用"控制。

我应该查看 C2000ware 吗?

电机将为10A 至30A、您是否看到任何限制?

是否 有任何卡可以尝试此控制?   

谢谢、

PA N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两个选项供您选择、第一个选项是 controlSUITE 中的开源参考代码、目录为\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\PM_Sensorless、此参考项目基于 F2803x。 您可以参阅 C2000ware 将器件配置更改为 F280049。 另一个是 MotorWare、当前项目基于 F2802xF/F2805F/F2806F 定点控制器。
    在 c2000ware 中有许多用于 F280049的器件驱动程序示例项目、您可以使用这些代码作为开发无传感器 PMSM 控制项目的基础。 您可以在下面的链接中找到用于 F280049的开发工具。
    www.ti.com/.../toolssoftware