This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:将 Cmparator 输出路由到 PWM 跳闸区域

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661656/f28m36p63c2-routing-cmparator-output-to-pwm-trip-zone

器件型号:F28M36P63C2

我是否可以在没有任何硬件连接的情况下将比较器输出用作 PWM 模块的跳闸输入(它应该是瞬时的、即、在 piccolo 控制器28030中可用、我可以将比较器输出用作直流事件发生器、进而用作 PWM 跳闸的源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑2018年2月6日。

    "对于 F28M36器件、无需硬件连接。" 不正确、需要外部硬件连接。

    ===================

    SAI、

    对于 F28M36器件、无需硬件连接。 比较器输出和 PWM 跳闸之间的延迟被指定为"典型值"、可在 数据表的表5-38 (比较器/DAC 的电气特性)中找到。 具体的行项目是"比较器到 PWM 跳闸区域(异步)的响应时间"、其典型值为30nS。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody Watkins、

      数据表中给出了我们需要在外部对其进行布线(6.5.3半2)。 您能不能再去一次...

      产生疑问的原因是、在同一数据表和代码段(示例7.14)中 、comp1out 直接用于生成直流事件、然后用于触发 PWM。 这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    Cody 引用的数据表说明是错误的。 比较器异步响应时间正确、但遗憾的是、信号在内部未到达 PWM 跳闸区域。 需要使用外部引脚环回连接来完成信号链。 我将要求对其进行校正。

    您在哪里看到了示例代码?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被叫方、

     我在技术参考手册(spruhe8d.pdf)中看到了示例代码。#请查看手册中的代码片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    我明白了。 是的、这也是一个错误。

    Tommy