请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 我是否可以在没有任何硬件连接的情况下将比较器输出用作 PWM 模块的跳闸输入(它应该是瞬时的、即、在 piccolo 控制器28030中可用、我可以将比较器输出用作直流事件发生器、进而用作 PWM 跳闸的源)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否可以在没有任何硬件连接的情况下将比较器输出用作 PWM 模块的跳闸输入(它应该是瞬时的、即、在 piccolo 控制器28030中可用、我可以将比较器输出用作直流事件发生器、进而用作 PWM 跳闸的源)。
编辑2018年2月6日。
"对于 F28M36器件、无需硬件连接。" 不正确、需要外部硬件连接。
===================
SAI、
对于 F28M36器件、无需硬件连接。 比较器输出和 PWM 跳闸之间的延迟被指定为"典型值"、可在 数据表的表5-38 (比较器/DAC 的电气特性)中找到。 具体的行项目是"比较器到 PWM 跳闸区域(异步)的响应时间"、其典型值为30nS。
此致、
Cody