请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 工具/软件:Code Composer Studio
当我从另一台计算机迁移项目时、我遇到了一个问题。 我想知道如何更改配置以解决该问题。
控制台文件已附加。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我从另一台计算机迁移项目时、我遇到了一个问题。 我想知道如何更改配置以解决该问题。
控制台文件已附加。
尊敬 的 Apostolhs Lebakhs:
在您的项目中、您似乎有三个不同的连接器命令文件:2802_RAM_lnk.cmd、DSP2802x_Headers_nonBIOS.cmd 和 F28027.cmd。 这些链接器命令文件定义了程序每个部分将链接到的存储器部分。 根据控制台错误、这些链接器命令文件可能会定义相同的存储器区域、并且重叠可能会导致您看到的错误。 您能否检查并查看 F28027.cmd 和2802_RAM_lnk.cmd 是否都定义了 PRAML0或任何其他段? 我猜您只需要这两个中的一个、因为一个可能用于闪存配置、另一个可能用于 RAM。
谢谢、
Taumer