This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:"pint"尚未解决

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661304/ccs-pint-have-not-resolved

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我 想将 F28035 的程序迁移到 F28027。    但有一个标记,我可以找到定义的位置。

在 controlSUIT 的 HVKIT 中,有一个 HVBLDC_Sensorless 程序,但在可接受的初始“PINT”中  ,我找不到定义的位置 ,当我迁移到 F28027时。   该位置显示警告。 !!

有人能告诉我它在哪里 ?

最恰当的考虑

猎人

  • Genius 15220积分
    Yanming
    它在 DSP2803x_PieVect.h 中定义、如果在 F28027头文件中找不到它、则可以添加它。

    typedef interrupt void (* pint)(void);
    您好: Yanming
    我认为我找到了它 。但这里仍然有警告:
    在头文件中有一个数字:
    请帮助
    最恰当的考虑
    猎人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不同的警告、请按照以下定义删除"volatile"。
    extern struct pie VECT_table pieVectTable;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming
    我已经这么做了,但是有很多错误显示。 你能试试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一侧没有任何错误。 或者、您也可以在\controlSUITE\device_support\f2802x\v129\中引用 F28027F 器件项目、该项目在项目中具有相同的定义。 您能否检查包含路径是否正确? 或者、如果您更改了这些文件、也可以从 controlSUITE 复制它们。