请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我正在使用 UNITflash 工具使用 hex 文件对 F28335控制器进行编程。 是否需要随 UNITflash 一起安装 CCS? 这是否需要任何特殊的驱动程序?
在我的情况下、具有 UNITFLASH 和 CCS 的 PC 工作正常、但仅 UNITFLASH 无法正常工作。
请就此提供指导
提前感谢
此致、
Vishal