This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:UNITFLASH 刷写工具存在问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662243/ccs-tms320f28335-issue-with-uniflash-flashing-tool

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在使用 UNITflash 工具使用 hex 文件对 F28335控制器进行编程。 是否需要随 UNITflash 一起安装 CCS? 这是否需要任何特殊的驱动程序?

在我的情况下、具有 UNITFLASH 和 CCS 的 PC 工作正常、但仅 UNITFLASH 无法正常工作。

请就此提供指导

提前感谢

此致、

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    Uniflash 可单独用于对十六进制文件进行编程。
    您是否在安装 Uniflash 时选择了 C2000系列? 您使用哪个调试器来对文件进行编程?
    请分享这些详细信息。

    此外、请分享有关错误的详细信息或附加错误屏幕。

    谢谢、
    Katta