器件型号:TMDSCNCD28M36
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我有多个问题。 我们已购买 TMDSCNCD28M36控制卡。 我们使用 CCS7进行开发。 我们希望在将使用 F28M36 Concerto 处理器的目标应用中使用 TI-RTOS。 我们的产品是一种实时压力数据采集系统、可将数据输出到网络设备。 这款双核处理器非常适合我们的需求、因为数据将使用 F28进行采样、滤波和转换、通信将由 M3处理。
我找到了一个示例项目:RT-SineFIRFFT_m3和 RT-SineFIRFFT_c28。 我们可以部分使示例正常工作。 UART 输出工作正常、但我们无法使以太网处理导致控制卡不响应 ping 的 ARP。 我本来希望这个示例使用 TI-RTOS 进行网络通信、但是似乎使用 了 Adam Dunkels 提供的第三方 UIP 模块。 我在这个示例中没有看到任何 TI-RTOS 的使用。 我没有找到此控制卡的另一个示例。 我可能可以使此 ARP 和 ping 正常工作、但我看不到问题、因为我们的目标是使用 TI-RTOS 的功能。
我们的目标设计要求包括:1588 PTP、IPv6、FTP、Web 服务器、Telnet 服务器、 多个线程和一个闪存文件系统。 我对 TI-RTOS 的理解是、它支持这些函数。
以下是我的问题:
1) 1) TI-RTOS 能否在 TMDSCNCD28M36控制卡上运行?是否有示例?将使用哪些功能? 是否需要将其移植到 F28M36?
2) 2)能否仅针对 TMDSCNCD28M36控制卡对 M3使用其他 TI-RTOS 示例? 我已经尝试过各种示例项目、但似乎没有一个项目能够正确编译。 我很可能没有选择正确的示例。 哪些示例适用于 TMDSCNCD28M36的 M3部分?
3) 3)是否有另一个具有开发板的 TI 处理器、该处理器具有可与 F28M36性能相匹配的 TI-RTOS 示例?
4) 4)我们是否需要将上述要求中列出的哪些 TI-RTOS 函数移植到 TMDSCNCD28M36、是否有任何函数可供使用?
5) 5) TI-RTOS 是否已支持网络芯片和闪存?
6) 6)我是否应该将 CCS7或 CCS6用于此开发?
感谢您在这方面的建议、您的回答将有助于指导我们的发展。
Drew