This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSCNCD28M36:针对控制卡 TMDSCNCD28M36使用 TI-RTOS 的示例程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662106/rtos-tmdscncd28m36-example-programs-using-ti-rtos-for-the-control-card-tmdscncd28m36

器件型号:TMDSCNCD28M36

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我有多个问题。 我们已购买 TMDSCNCD28M36控制卡。 我们使用 CCS7进行开发。  我们希望在将使用 F28M36 Concerto 处理器的目标应用中使用 TI-RTOS。 我们的产品是一种实时压力数据采集系统、可将数据输出到网络设备。 这款双核处理器非常适合我们的需求、因为数据将使用 F28进行采样、滤波和转换、通信将由 M3处理。

我找到了一个示例项目:RT-SineFIRFFT_m3和 RT-SineFIRFFT_c28。 我们可以部分使示例正常工作。 UART 输出工作正常、但我们无法使以太网处理导致控制卡不响应 ping 的 ARP。 我本来希望这个示例使用 TI-RTOS 进行网络通信、但是似乎使用 了 Adam Dunkels 提供的第三方 UIP 模块。 我在这个示例中没有看到任何 TI-RTOS 的使用。 我没有找到此控制卡的另一个示例。 我可能可以使此 ARP 和 ping 正常工作、但我看不到问题、因为我们的目标是使用 TI-RTOS 的功能。

我们的目标设计要求包括:1588 PTP、IPv6、FTP、Web 服务器、Telnet 服务器、 多个线程和一个闪存文件系统。 我对 TI-RTOS 的理解是、它支持这些函数。

以下是我的问题:

1) 1) TI-RTOS 能否在 TMDSCNCD28M36控制卡上运行?是否有示例?将使用哪些功能? 是否需要将其移植到 F28M36?

2) 2)能否仅针对 TMDSCNCD28M36控制卡对 M3使用其他 TI-RTOS 示例? 我已经尝试过各种示例项目、但似乎没有一个项目能够正确编译。 我很可能没有选择正确的示例。 哪些示例适用于 TMDSCNCD28M36的 M3部分?

3) 3)是否有另一个具有开发板的 TI 处理器、该处理器具有可与 F28M36性能相匹配的 TI-RTOS 示例?

4) 4)我们是否需要将上述要求中列出的哪些 TI-RTOS 函数移植到 TMDSCNCD28M36、是否有任何函数可供使用?

5) 5) TI-RTOS 是否已支持网络芯片和闪存?

6) 6)我是否应该将 CCS7或 CCS6用于此开发?

感谢您在这方面的建议、您的回答将有助于指导我们的发展。

Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    1)是的、TI-RTOS 支持 F28M36 controlCARD。 尝试在 CCS 中上拉 Resource Explorer (Classic)、您应该能够找到示例。 下面是我的情况(我有用于 C2000 2.16.00.08的 CCS v7.2和 TI-RTOS):


    2) 2)您尝试了哪些示例? 您能给我详细介绍一下您看到的是哪种类型的问题吗? 您使用的 TI-RTOS 是什么版本?

    我不知道网络功能的详细信息、但我会请 TI-RTOS 团队的某个人查看您的问题和意见。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我下载了适用于 C2000的 TI-RTOS、安装并编译了 TCPEcho 示例。 它的构造很好。 我将把它上传到试验板并在今天晚些时候进行测试。 感谢您向正确的方向和提供正确的示例。 我对网络功能感兴趣、因为这是我们项目的一个重要部分。

    我使用的是 TivaC 的示例。 我都搞砸了。 我没有下载正确的 TI-RTOS。

    谢谢。