This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:澄清了升压电感器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661839/tidm-1000-boost-inductor-clarification

器件型号:TIDM-1000
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我想知道、在参考设计中、升压电感器 L2、L4、L5是否有一些详细信息。 根据 BOM、它们是由 Vitec 提供的53PR116-292。 tiducj0c.pdf 详细说明了如何使用用户指定的参数来调整电感器的大小。 我在第18页看到电感器的参考值为3mH、但我不确定这是否与 EVM 上安装的电感器相同。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我们有 controlSUITE 封装中的电感器数据表、

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\hardware\磁 性元件_datasheet

    我们没有磁芯/导线信息、因为我们没有自己进行磁性设计。 由 Vitec 完成。

    安装的零件应与 BOM 零件匹配、是否有特定的怀疑原因?

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Manish、我不想查看 contol 套件文件夹。

    我的问题来自尝试确保我了解您的设计。 我正在设计类似的器件、并尝试针对开关频率调节电感器尺寸。 在现成的电感器中获得大于=2mH 的电感似乎很有挑战性。

    此致、
    James