请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我想知道、在参考设计中、升压电感器 L2、L4、L5是否有一些详细信息。 根据 BOM、它们是由 Vitec 提供的53PR116-292。 tiducj0c.pdf 详细说明了如何使用用户指定的参数来调整电感器的大小。 我在第18页看到电感器的参考值为3mH、但我不确定这是否与 EVM 上安装的电感器相同。
谢谢、
James