This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-KIT:套件副本代码。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662004/ccs-drv8301-hc-c2-kit-code-for-replica-of-kit

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 DRV8301-HC-C2套件的副本、该套件使用所有组装的原始组件在 PCB 上制造。

我一直在尝试查找电机控制的示例代码、但尚未在控制套件中找到任何代码。

1.我需要一个代码来实现 一个针对48 v BLDC 三相电机速度变化的开环。

还有一个代码、用于为同一电机实现闭合回路。

请立即转发示例代码和任何良好代码。

电池容量为48V。