请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个 DRV8301-HC-C2套件的副本、该套件使用所有组装的原始组件在 PCB 上制造。
我一直在尝试查找电机控制的示例代码、但尚未在控制套件中找到任何代码。
1.我需要一个代码来实现 一个针对48 v BLDC 三相电机速度变化的开环。
还有一个代码、用于为同一电机实现闭合回路。
请立即转发示例代码和任何良好代码。
电池容量为48V。