请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301、 DRV8301
我尝试使用在线 Booster Pack 兼容性检查器工具来检查是否可以将 BOOSTXL-DRV8301 Booster Pack 与 TMS320F28379D launchpad 配合使用、作为快速原型设计、在线工具列出了它不兼容且引脚29上存在功能不匹配。
它列出了使用此引脚传输 IC_FB 信号(C 相电流传感器反馈)的 DRV8301 Booster Pack、并且 F28379 Launchpad 卡将此引脚用于 CMPIN3N。 但是、当我查看 F28379D 快速入门指南时、它会将该引脚列为 ADCINA2。 有人能否确认在线兼容性检查器工具是否不正确、DRV8301是否与 F28379D Launchpad 实际兼容。