This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:BOOSTXL-DRV8301兼容性检查

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, TMS320F28379D, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661640/tms320f28379d-boostxl-drv8301-compatibility-check

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301DRV8301

我尝试使用在线 Booster Pack 兼容性检查器工具来检查是否可以将 BOOSTXL-DRV8301 Booster Pack 与 TMS320F28379D launchpad 配合使用、作为快速原型设计、在线工具列出了它不兼容且引脚29上存在功能不匹配。  

它列出了使用此引脚传输 IC_FB 信号(C 相电流传感器反馈)的 DRV8301 Booster Pack、并且 F28379 Launchpad 卡将此引脚用于 CMPIN3N。  但是、当我查看 F28379D 快速入门指南时、它会将该引脚列为 ADCINA2。  有人能否确认在线兼容性检查器工具是否不正确、DRV8301是否与 F28379D Launchpad 实际兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary
    我遇到了同样的问题。 我发现它们是兼容的。 唯一的问题是 BoosterPack 的 ADC 信号范围为0…… 3.3V、Launchpad 的输入范围为0...3V、因此您无法获得全范围的信号。
    但是、我已成功使用 LaunchPad-28379D + BoosterPack DRV8301 Spined 电机。

    下面是我的旧文章: e2e.ti.com/.../627000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Disona:

    感谢您的回答。 您的旧帖子正是我所想的。 也感谢您提供有关 ADC 基准电压的说明。