This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:请帮助制造三相20kW EV 充电器。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TIDM-PSFB-DCDC, TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661303/tidm-1000-please-help-to-make-3-phase-20kw-ev-charger

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他部件:TMS320F28335TIDM-PSFB-DCDCpowerSUITE

您好!

我正在寻找用于 PFC 和直流/直流的具有 TMS320F28335 MCU 的三相20kW 非车载电动汽车充电器解决方案。

我开始学习 TIDM-1000和 TIDM-PSFB-DCDC。

1.如果我修改了两个 EVM 板(TIDM-1000和 TIDM-PSFB-DCDC)、是否可以制造20kW 充电器?

2. TI 能帮我制作20kW 充电器板吗?

请给我下一条线...

谢谢。

CW HAN

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、

    您所提到的所有 TI 参考设计 TIDM-1000和 PSFB 套件均可用于缩短产品上市时间。 提供的设计文件和软件可供您根据工程决策进行修改并提供系统。  

    对于20kW、您必须考虑硬件组件、布局、控制设计和软件更改。 此外、您还需要对效率 等进行独立分析  

    powerSUITE 框架支持 TIDM-1000、这有助于修改代码和控制。 但是、它对功率级设计没有帮助。  

    如果在此应用中存在与 C2000 MCU 用法相关的特定问题、我们将乐意为您提供帮助。

    此致

    Manish Bhardwaj