请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 主题中讨论的其他部件:TMS320F28335、 TIDM-PSFB-DCDC、 powerSUITE
您好!
我正在寻找用于 PFC 和直流/直流的具有 TMS320F28335 MCU 的三相20kW 非车载电动汽车充电器解决方案。
我开始学习 TIDM-1000和 TIDM-PSFB-DCDC。
1.如果我修改了两个 EVM 板(TIDM-1000和 TIDM-PSFB-DCDC)、是否可以制造20kW 充电器?
2. TI 能帮我制作20kW 充电器板吗?
请给我下一条线...
谢谢。
CW HAN