您好!
我有一个使用 F28035的定制板、并且对100引脚器件上的 TEST2引脚#38有疑问。 在我的设计中、我已将 TEST2引脚接地、直到我构建 PCB 时才意识到这一点。 将 TEST2引脚接地是否存在任何问题、或者我是否应该更改布局以使其为 NC? 此外、如果我断开引脚而不是现在更改布局、您是否认为会损坏 MCU? 非常感谢。 感谢大家提供的所有反馈。
-Brandon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个使用 F28035的定制板、并且对100引脚器件上的 TEST2引脚#38有疑问。 在我的设计中、我已将 TEST2引脚接地、直到我构建 PCB 时才意识到这一点。 将 TEST2引脚接地是否存在任何问题、或者我是否应该更改布局以使其为 NC? 此外、如果我断开引脚而不是现在更改布局、您是否认为会损坏 MCU? 非常感谢。 感谢大家提供的所有反馈。
-Brandon
Brandon、
您描述的问题似乎未连接到 TEST2引脚。 在任何情况下、从电路板上提起引脚都不会造成任何损害、这是在所有数据表建议之后进行的。 另请参阅此帖子:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/int-c2000/f/175/p/64532/1339331