This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:80引脚器件上的 test2引脚#38

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661312/tms320f28035-test2-pin-38-on-80-pin-device

器件型号:TMS320F28035

您好!

我有一个使用 F28035的定制板、并且对100引脚器件上的 TEST2引脚#38有疑问。  在我的设计中、我已将 TEST2引脚接地、直到我构建 PCB 时才意识到这一点。  将 TEST2引脚接地是否存在任何问题、或者我是否应该更改布局以使其为 NC?  此外、如果我断开引脚而不是现在更改布局、您是否认为会损坏 MCU?  非常感谢。  感谢大家提供的所有反馈。

-Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    将引脚接地应该不会造成伤害。 请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../2165770

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    感谢您的快速响应。 像您提到的接线柱中那样、我直接接地而不是通过10k 电阻器连接是否重要? 谢谢。

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Brandon Dyer"]我是否有直接接地而不是通过10k 电阻器连接的关系、如您提到的帖子中所述? [/报价]

    由于某些内部电路、10K 电阻在这里似乎很重要。 不知道!

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    我将继续从焊盘中提起导线、使其断开连接、并告知您它是否解决了我的问题、如下所示:

    复位后、MCU 有时不会恢复运行。
    2. MCU 闪存正常一段时间、然后开始无法连接到 JTAG、从而导致 MCU 行为故障。
    3.需要进行下电上电、以使 MCU 有时正常运行、但最终下电上电将不再起作用。

    此致、
    Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    您描述的问题似乎未连接到 TEST2引脚。 在任何情况下、从电路板上提起引脚都不会造成任何损害、这是在所有数据表建议之后进行的。 另请参阅此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/int-c2000/f/175/p/64532/1339331

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh、
    我无法通过您提供的链接访问帖子。 我收到一条消息、表示该帖子已删除。

    谢谢、
    Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该帖子中最重要的信息如下:

    "test2是连接到某些内部电路的测试引脚、可在特定测试模式下产生各种电压。 不过、这些测试模式不应在正常应用运行期间发生。 引脚应在正常应用运行期间保持高阻抗。 器件内部必须发生错误才能将其置于这些测试模式之一"