主题中讨论的其他器件:TMS320F28035、
你(们)好
我尝试将代码示例编程到 TMS320F28035。 它运行良好。 但它有一些问题。 在主代码的注释中、有"Q15 (请参阅 Excel 电子表格)"的引用、我在哪里下载它?
SFRA 的手册说明:SFRA 所花费的时间取决于 后台任务的调用速度。 为了提高扫描速度、我如何或在哪里更改它?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我尝试将代码示例编程到 TMS320F28035。 它运行良好。 但它有一些问题。 在主代码的注释中、有"Q15 (请参阅 Excel 电子表格)"的引用、我在哪里下载它?
SFRA 的手册说明:SFRA 所花费的时间取决于 后台任务的调用速度。 为了提高扫描速度、我如何或在哪里更改它?
非常感谢。
电子表格是指一些 GUI 变量如何从 ADC 读数转换到的、具体取决于设计、例如、Workshop Excel 将位于 您从下载的软件包下
DPS Workshop
->设备支持 (包含对控制器进行编程所需的头文件和其他支持文件)
->libs (包含太阳能库、数字电源库、IQMath 库、SGEN 库等库)
->研讨会
->DPS_Workshop
->~文档 (DPS Workshop 硬件指南、DPS Workshop 手册和电路板原理图、DPSWorkshop 计算)
->Lab1 (实验1的文件)
->Lab2 (用于 Lab2的 CCS 项目)
->Lab3 (用于 Lab3的 CCS 项目)
->Lab4 (用于 Lab4的 CCS 项目)
->LAB5 (用于 LAB5的 CCS 项目)
Manish Bhardwaj 非常感谢您的回答。 是的、我找到了 Excel 文件、但 很遗憾 DPS Workshop 板已停止销售。 此链接不起作用: www.ti.com/.../TMDSC2KWRKSHPKIT
但是,通过这些示例,我可以增加对 DSP 的了解,并尝试更好地了解使用具有 F28035 DSP 的 SFRA 软件(定点)的案例研究示例中的主代码。 然后从我们的时间开始使用 DSP F28335 (浮点)进行试用。
我需要将后台 ISR 速率增加到大约2ms 或更长时间。 我的主要目标是等待更多时间、以便等待转换器进入稳定状态。 在主代码中、有对 DAC 的引用。 该代码经过编程、可与 DAC IC 或其中包含的 DSP 配合使用该 DAC 转换器、还是 DSP 板上存在该 DAC?
主代码是指 Vout1SetSlewed、这意味着什么? 它的目标是什么?
任务 A、B 和 C 有哪些功能? 如果我只使用任务 A、SFRA 将正常工作或不工作?
是否使用了 CLA?
谢谢你。
我需要将后台 ISR 速率增加到大约2ms 或更长时间。 我的主要目标是等待更多时间、以便等待转换器进入稳定状态。 在主代码中、有对 DAC 的引用。 该代码经过编程、可与 DAC IC 或其中包含的 DSP 配合使用该 DAC 转换器、还是 DSP 板上存在该 DAC?
我不确定上述问题,因为多个问题都包含在一个中,您能不能弄清楚哪一个板、哪一个 DAC? 有什么用途?
主代码是指 Vout1SetSlewed、这意味着什么? 它的目标是什么?
这是电源转换器电压命令的设定点
任务 A、B 和 C 有哪些功能? 如果我只使用任务 A、 SFRA 将正常工作或不工作?
当我查看它使用任务 A、B 和 C 的代码以实现简单操作时、SFRA 无需运行除 Taska 以外的其他任务、但代码要与电源转换器配合工作、则需要执行其他任务。
是否使用了 CLA?
否未使用 CLA