This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFRA:我想了解有关与 TMS320F28035搭配使用的 SFRA 的更多信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650489/sfra-i-would-like-more-information-about-the-sfra-specially-using-with-the-tms320f28035

器件型号:SFRA
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

你(们)好

我尝试将代码示例编程到 TMS320F28035。 它运行良好。 但它有一些问题。 在主代码的注释中、有"Q15 (请参阅 Excel 电子表格)"的引用、我在哪里下载它?

SFRA 的手册说明:SFRA 所花费的时间取决于 后台任务的调用速度。 为了提高扫描速度、我如何或在哪里更改它?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子表格是指一些 GUI 变量如何从 ADC 读数转换到的、具体取决于设计、例如、Workshop Excel 将位于 您从下载的软件包下

    DPS Workshop

            ->设备支持                    (包含对控制器进行编程所需的头文件和其他支持文件)

            ->libs                             (包含太阳能库、数字电源库、IQMath 库、SGEN 库等库)

            ->研讨会              

                  ->DPS_Workshop

                         ->~文档              (DPS Workshop 硬件指南、DPS Workshop 手册和电路板原理图、DPSWorkshop 计算)

                         ->Lab1               (实验1的文件)

                         ->Lab2               (用于 Lab2的 CCS 项目)

                         ->Lab3               (用于 Lab3的 CCS 项目)

                         ->Lab4               (用于 Lab4的 CCS 项目)

                         ->LAB5               (用于 LAB5的 CCS 项目)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SFRA 速度主要取决于调用 SFRA 注入和收集的 ISR 速率。

    基于 GUI 的一些最新经验、我不建议更改后台 ISR 速率。 当前设置为~1ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish Bhardwaj 非常感谢您的回答。 是的、我找到了 Excel 文件、但 很遗憾 DPS Workshop 板已停止销售。 此链接不起作用: www.ti.com/.../TMDSC2KWRKSHPKIT

    但是,通过这些示例,我可以增加对 DSP 的了解,并尝试更好地了解使用具有 F28035 DSP 的 SFRA 软件(定点)的案例研究示例中的主代码。 然后从我们的时间开始使用 DSP F28335 (浮点)进行试用。

    我需要将后台 ISR 速率增加到大约2ms 或更长时间。 我的主要目标是等待更多时间、以便等待转换器进入稳定状态。 在主代码中、有对 DAC 的引用。 该代码经过编程、可与 DAC IC 或其中包含的 DSP 配合使用该 DAC 转换器、还是 DSP 板上存在该 DAC?

    主代码是指 Vout1SetSlewed、这意味着什么? 它的目标是什么?  

    任务 A、B 和 C 有哪些功能? 如果我只使用任务 A、SFRA 将正常工作或不工作?

    是否使用了 CLA?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要后台 ISR 速率增加到大约2ms 或更长时间。 我的主要目标是等待更多时间、以便等待转换器进入稳定状态。 在主代码中、有对 DAC 的引用。 该代码经过编程、可与 DAC IC 或其中包含的 DSP 配合使用该 DAC 转换器、还是 DSP 板上存在该 DAC?

    我不确定上述问题,因为多个问题都包含在一个中,您能不能弄清楚哪一个板、哪一个 DAC?  有什么用途?  

    主代码是指 Vout1SetSlewed、这意味着什么? 它的目标是什么?  

    这是电源转换器电压命令的设定点

    任务 A、B C 有哪些功能? 如果我只使用任务 A、 SFRA 将正常工作或不工作?

    当我查看它使用任务 A、B 和 C 的代码以实现简单操作时、SFRA 无需运行除 Taska 以外的其他任务、但代码要与电源转换器配合工作、则需要执行其他任务。  

    是否使用了 CLA?

    否未使用 CLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 现在唯一的问题是:如何将 后台 ISR 速率所需的时间增加到大约2ms 或更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francisco、抱歉"我如何将后台 ISR 速率所需的时间增加到大约2ms 或更多?"

    没有什么像后台 ISR、有使用 CPU 计时器运行的后台任务。 CPU 定时器配置在器件初始化函数中、您将看到它们被配置为1ms、2ms 等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、非常感谢。 如果该速率由 CPU 计时器定义、则解决方案很简单。 再次感谢。