请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我尝试计算 电机控制项目的微分滤波器系数。 电机的最大速度为10转/秒、我希望设置数字滤波器、以便我可以将读数切割为电机最大速度的两倍。 此控制器被调用为1kHz 频率(T = 0.0.1)。 如何计算正确 的微分滤波器系数? 我知道 c1 = 2 /(T + 2*Tau)和 c2 =(T - 2*Tau)/(T + 2*Tau),但如何确定 Tau? DCL_PID_C4中的输入变量被标准化(-1.0 (-180度)<=rk、YK<=1.0 (180度))。 如果有任何帮助、我将不胜感激。 。