请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我刚刚开始使用德州 MCU。 我创建了一个新项目、并编写了简单的报告、如下所示:
void main (void)
{
EALLOW;
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2= 1;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2= 1;
while (1);
}
n`t 该程序不起作用。 但是、当我将该程序复制到示例项目 blinky_cpu01时、GPIO2 3.27V 上具有的值。 blinky _cpu01项目中的所有其他行都是注释、我包含相同的文件。 我必须在新项目中设置什么以及在哪里运行此代码?
我正在等待回复...