This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:新项目-简单端口集

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652050/ccs-tms320f28377s-new-project---simple-port-set

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚开始使用德州 MCU。 我创建了一个新项目、并编写了简单的报告、如下所示:

void main (void)

EALLOW;

GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2= 1;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2= 1;

while (1);

n`t 该程序不起作用。 但是、当我将该程序复制到示例项目 blinky_cpu01时、GPIO2 3.27V 上具有的值。 blinky _cpu01项目中的所有其他行都是注释、我包含相同的文件。 我必须在新项目中设置什么以及在哪里运行此代码?

我正在等待回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在配置 GPIO 引脚之前,需要调用 InitSysCtrl()函数。 此函数设置器件的时钟。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但 PROJext blinky_CPU 将引脚设置为高电平、但没有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这个项目中看到这个函数调用。 您从何处获取此示例?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    您是否能够解决此问题?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭螺纹。 如果您有其他疑问、请重新打开此帖子或开始新帖子。