This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:无需任何外部上拉电阻器即可引导至闪存?

Guru**** 2585645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652725/tms320f280049-possible-to-boot-to-flash-without-any-external-pull-up-resistors

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香槟:

我向我们的客户提出这一问题。

我们知道、GPIO24=1、GPIO32=1默认情况下用于闪存引导。

但是、客户 可能无法 为两个闪存引导模式引脚甚至其他备用引导模式引脚添加任何外部上拉电阻器。

(它们 通过 F280049将模块连接到热插拔等其他主机系统、因此 F280049引脚应具有高阻抗并由主机控制。 另一个原因是它们耗尽了 GPIO 引脚。)

是否可以先在生产线上对 OTP 进行编程、以便 F280049始终可以引导至闪存 、而无需引导模式引脚上的两个外部上拉电阻器?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、
    是的、在这个器件上、有可能具有零引导引脚模式并且器件一直引导至闪存。 请参阅器件 TRM 引导 ROM 章节4.3。 第4.3.3.1节提供了您所需的确切示例。

    编辑:- TRM 可在  www.ti.com/.../sprui33a.pdf 上找到


    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    感谢您提供信息。

    韦恩