请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 尊敬的香槟:
我向我们的客户提出这一问题。
我们知道、GPIO24=1、GPIO32=1默认情况下用于闪存引导。
但是、客户 可能无法 为两个闪存引导模式引脚甚至其他备用引导模式引脚添加任何外部上拉电阻器。
(它们 通过 F280049将模块连接到热插拔等其他主机系统、因此 F280049引脚应具有高阻抗并由主机控制。 另一个原因是它们耗尽了 GPIO 引脚。)
是否可以先在生产线上对 OTP 进行编程、以便 F280049始终可以引导至闪存 、而无需引导模式引脚上的两个外部上拉电阻器?
黄维恩