Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我大约在1个月前购买了高压电机控制套件(TMDSHVMTRINSPIN)。
但仍然无法将 USB 端口连接到套件中的 JTAG 端口。(JP1)
以下是运行 InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe 文件时的错误消息。
===========================================================================================================
正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:
连接到目标时出错:发生仿真故障( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。
===================================================================================================================================================
因此、由于 JP1连接失败、我尝试使用 ISO JP1而不是 JP1。
但我无法将 ISO JP1连接到计算机 USB 端口。
当我尝试将 ISO JP1连接到计算机的 USB 端口时、我家中的电源断路器关闭。
我已经使用数字万用表测量了该套件的某个点的电压电平。
GND 至 JP1 GND 之间的电压电平显示 了139伏直流电压和
GND 至 ISO JP1 GND 之间的电压电平显示 为0V 直流电压。
因此,由于家用电源断电,我无法将 ISO JP1连接到计算机的 USB 端口。
此外、由于我的家用电源输出、我无法将示波器的接地引脚连接到 INSTASPIN 硬件接地点。
每当我尝试连接示波器的接地引脚时、我的家用电源就会输出。
我想知道该硬件是否正常。
如何将 ISO JP1端口连接到计算机。
请帮帮我。
谢谢你。