This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:此硬件是否正常?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652005/ccs-tmdshvmtrinspin-is-this-hardware-normal

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我大约在1个月前购买了高压电机控制套件(TMDSHVMTRINSPIN)。

但仍然无法将 USB 端口连接到套件中的 JTAG 端口。(JP1)

以下是运行 InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe 文件时的错误消息。

 

===========================================================================================================

正在重新启动程序模型...

正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.ccxml

正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx

sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:

连接到目标时出错:发生仿真故障( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

===================================================================================================================================================

 

因此、由于 JP1连接失败、我尝试使用 ISO JP1而不是 JP1。

但我无法将 ISO JP1连接到计算机 USB 端口。

当我尝试将 ISO JP1连接到计算机的 USB 端口时、我家中的电源断路器关闭。

 

我已经使用数字万用表测量了该套件的某个点的电压电平。

GND 至 JP1 GND 之间的电压电平显示  了139伏直流电压和

GND 至 ISO JP1 GND 之间的电压电平显示  为0V 直流电压。

因此,由于家用电源断电,我无法将 ISO JP1连接到计算机的 USB 端口。

 

此外、由于我的家用电源输出、我无法将示波器的接地引脚连接到 INSTASPIN 硬件接地点。

每当我尝试连接示波器的接地引脚时、我的家用电源就会输出。

我想知道该硬件是否正常。

如何将 ISO JP1端口连接到计算机。

请帮帮我。

谢谢你。

 e2e.ti.com/.../_38BB1CC1_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 F28069M 控制卡上有一个隔离层、因此您无需在 HV 套件上使用仿真器。 在 HV 套件 M3的 J5上添加跳线以禁用仿真器并使用 F28069M 控制卡的板载隔离仿真器(J1)。
    2.如果 HV 套件是热接地设计、则不能将示波器的接地端连接到接地端、除非您对 HV 套件、计算机和示波器使用隔离电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    感谢您的建议。

    我尝试测试您的建议。

    但是、当我将 F28069M 控制卡的板载隔离仿真器(J1)连接到时

    我的计算机的 USB 端口、F28069控制卡的某些电子组件被烧坏了、我的计算机也死了。(我无法再次打开计算机)。

    当我尝试将 F28069M 控制卡的隔离仿真器(J1)连接到计算机的 USB 端口时、我已经提到了家用电源关闭(电源故障)。

    我想知道这个开发套件是正常的。