请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 大家好、
是否可以使用 CAN 将器件从 LPM 模式唤醒,即当 CAN 模块将处于低功耗模式时,我将进入 LPM 模式的微控制器,并且只要总线上有任何 CAN 总线活动, 我应该能够将 CAN 模块从 LPM 唤醒、然后将微控制器从 LPM 唤醒。
以及如何确定是否应将微控制器置于哪种模式、即空闲、待机和停机模式。
此致、
Chandrakant Pal