This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320f28069

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649429/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

大家好、

是否可以使用 CAN 将器件从 LPM 模式唤醒,即当 CAN 模块将处于低功耗模式时,我将进入 LPM 模式的微控制器,并且只要总线上有任何 CAN 总线活动, 我应该能够将 CAN 模块从 LPM 唤醒、然后将微控制器从 LPM 唤醒。

以及如何确定是否应将微控制器置于哪种模式、即空闲、待机和停机模式。

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chandrakant、

    只有在空闲模式下才有可能通过 CAN 活动唤醒的 LPM。 在空闲模式下、所有外设可保持运行、并且任何被启用的中断将允许 CPU 恢复运行。

    每个 LPM 之间需要进行权衡。 您是否在寻找最低功耗? 最短唤醒时间? 特定的唤醒源? 在决定使用哪个 LPM 时、需要考虑其中的每一项。

    请参阅第6.7节低功耗模式块 www.ti.com/.../detailed_description
    和第5.7节 "功耗汇总 www.ti.com/.../specifications " 、了解有关该器件上 LPM 的更多信息。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢你的答复。 我已经完成了这个链接、了解 LPM 很有用。

    但是我不确定是否 CAN 模块也是使用 PDR 位处于低功耗模式、并且我已经将 WUVA 设置为在 CAN 总线上发生任何活动时唤醒 CAN 模块、同时我以空闲模式(LPM)进入微控制器 总线上的活动能够唤醒 CAN 模块、并且基于 PDR 位、我可以编写一个例程来唤醒微控制器、 如果 CAN 基于轮询并且 CAN 基于中断、则中断将自动唤醒微控制器、因此我必须启用时钟。

    2、我将如何知道微控制器必须处于唤醒状态或中断已到达、并且我们必须启用所有外设。

    此致、
    Chandrakant Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrakant、

               您需要阐明您的低功耗模式目标。

     

    HALT 可为您提供最低功耗、但最慢的唤醒时间。

    IDLE 可为您提供最快的唤醒时间、但功耗最低。

    两者都处于中间状态。

     

    除非您明确自己的目标、否则很难提供指导。 从节能的角度来看、与 CAN 模块内部的断电模式相比、系统级断电模式(IDLE、STBY 和 HALT)可节省更多的功耗。

     

    外设中断只能将器件从 IDLE 模式中唤醒。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、
    您是否能够解决此问题? 如果是、请告诉我们如何关闭帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、Haresh

    感谢你的答复。 我能够解决我的问题、并且能够进入微控制器处于空闲模式、使 CAN 模块也处于 LPM 模式。 我还能够在发生 CAN 中断时唤醒、即在 CAN 总线上接收到 CAN 消息。

    此致、
    Chandrakant Pal