This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XINTF 的 XA (19:0)如何工作?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652920/tms320f28335-how-the-xa-19-0-of-xintf-really-work

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我是 TI F28335的初学者。

我刚刚阅读了一个有关 XINTF 的主题、有一个信号集 XA (19:0)、我不理解它的实际工作原理。

尽管我扫描了整篇文章、但我了解了使用 XZCS0、6和7时、XA 和 XD 布线、时序设置以及我们选择的区域。

但没有关于如何配置 XA (19:0)来访问地址的说明。

例如、我要访问 zone6地址0x200000+0x0001、因此 XA (19:0)将配置为特定地址编号「自动」?  

或者我们必须编写一些代码来配置 XA (19:0)?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen Min、

    20个 XA 外部地址位是根据被访问的区域生成的。 芯片选择信号 XZCS0、XZCS6和 XZCS7也是如此。 请参阅 spru949中的第1.3节"访问 XINTF 区域"、了解有关此内容的更多信息。

    此外、请查看此 E2E 帖子、因为该文档尚未更新: e2e.ti.com/.../191475

    以下 C2000ware 示例也可能提供一些指导:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\F2833x\examples\XINTF_run_from

    查看用于配置 XINTF 的函数 init_zone7 (void);和 InitXintf16Gpio();在 example_2833xCodeRunFromXintf.c 中。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    我将学习该帖子、但没有路径"C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\F2833x\examples\Xintf_run_ffrom "
    在我的 CCS v7.2.0中、下载地址为"processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS"、因此我还将尝试在网站中找到该示例。

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    根据 E2E 帖子、如果我理解、外部地址由 XINTF "自动"生成、具体取决于访问的区域。

    我搜索函数 init_zone7 (void);和 InitXintf16Gpio();在网站中,内容显示如何配置 XINTF 引脚。

    总之、我们只需配置 XINTF 设置并正确摆动、然后 XINTF 模块将完成剩余的工作、不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] 总之、我们只需配置 XINTF 设置并正确振铃、然后 XINTF 模块将完成剩余的工作、不是吗? [/报价]

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen Min、

    您需要下载 C2000Ware 以查看我链接的目录。 C2000ware 提供了大量优秀的软件示例、可帮助您进行自己的软件开发。 通过以下链接下载:

    www.ti.com/.../C2000ware

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的帮助、我一定会再来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vivek

    这就是我搜索的答案! 谢谢!