请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、我是 TI F28335的初学者。
我刚刚阅读了一个有关 XINTF 的主题、有一个信号集 XA (19:0)、我不理解它的实际工作原理。
尽管我扫描了整篇文章、但我了解了使用 XZCS0、6和7时、XA 和 XD 布线、时序设置以及我们选择的区域。
但没有关于如何配置 XA (19:0)来访问地址的说明。
例如、我要访问 zone6地址0x200000+0x0001、因此 XA (19:0)将配置为特定地址编号「自动」?
或者我们必须编写一些代码来配置 XA (19:0)?
非常感谢!