This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS320F28375D:我们的应用是检测板之间的距离、并使用电机定位器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652377/tina-spice-tms320f28375d-our-application-is-to-sense-the-distance-between-plates-and-position-the-device-using-motors

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们正在寻找具有以下规格的 MCU:  

12位 ADC - 2.

16位 DAC - 2.

GPIO - 32.

16位 DSP

256 KB 闪存

时钟频率-高达100MHz

我们的应用是感应板之间的距离、并使用电机定位器件。 请为我们的应用推荐合适的 MCU

谢谢、此致、

Gunashekar D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的时钟频率需求、在帖子开头列出的 Delfino MCU 似乎可以提供比您的应用所需的功能更多的功能。 我会推荐 C2000系列的 Piccolo MCU,特别是 TMS320F28004x。 此 MCU 具有一个运行频率为100MHz 的32位专用 DSP 内核和256KB 闪存。 F28004x 还具有三个12位 ADC 和两个12位 DAC。 遗憾的是、我们目前没有16位 DAC 选项。 如果您选择此器件的100引脚 PZ 封装、则片上有40个 GPIO。

    您可以 在此处进一步研究 Piccolo 器件

    根据您的要求、任何这些都适用于电机控制应用。

    最棒的

    Sheena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheena、

    感谢你的答复。
    我们将提供完整的要求规格以及应用。 我们能否有一个电话来进一步讨论这个问题。 请提供联系详情和通话时间安排。

    谢谢、此致、
    Gunashekar D