请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375D 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我们正在寻找具有以下规格的 MCU:
12位 ADC - 2.
16位 DAC - 2.
GPIO - 32.
16位 DSP
256 KB 闪存
时钟频率-高达100MHz
我们的应用是感应板之间的距离、并使用电机定位器件。 请为我们的应用推荐合适的 MCU
谢谢、此致、
Gunashekar D