请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 您好!
我运行 lab13e 以非常低的速度控制电机。 它以0.01RPM 的速度工作。 但是、只有当电机之前以更高的速度(例如1rpm)运行时、我才能达到该速度。 当电机停止时、我无法设置如此低的速度。 我收到错误1007。 电机停止时、我可以设置的最小速度仅为0.06RPM (使用参数 USER_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICK 和 USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_SPEED_TICK)。
我想问为什么我不能直接设置这么低的速度、或者我必须关注哪些参数(如果有)?