请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 主题中讨论的其他器件: DRV8301、 MOTORWARE
您好!
我尝试生成可通过示波器测量的调试输出。 我希望能够输出控制器内部的变量、例如命令扭矩。
我想实时执行此操作、以便将这些值与外部传感器的测量值相关联。
DRV8301-69M-KIT 是否具有任何附加模拟输出(DAC 或具有低通滤波器的 PWM)、这些输出在电路板上的某个位置暴露、并且在 BLDC 运行期间尚未使用?
似乎另一位用户正在该主题中执行类似的操作、尽管有一个关于将代码传输到 DRV8301的未回答问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/p/469498/2088061#2088061
如果可能的话、有人能给我指正确的方向来修改现有的电机实验室之一以启用 PWM 输出吗?
谢谢、
最大