This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT:生成模拟输出以通过外部示波器进行调试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652616/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit-generate-analog-outputs-for-debugging-via-external-oscilloscope

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8301MOTORWARE

您好!

我尝试生成可通过示波器测量的调试输出。 我希望能够输出控制器内部的变量、例如命令扭矩。

我想实时执行此操作、以便将这些值与外部传感器的测量值相关联。

DRV8301-69M-KIT 是否具有任何附加模拟输出(DAC 或具有低通滤波器的 PWM)、这些输出在电路板上的某个位置暴露、并且在 BLDC 运行期间尚未使用?

似乎另一位用户正在该主题中执行类似的操作、尽管有一个关于将代码传输到 DRV8301的未回答问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/p/469498/2088061#2088061

如果可能的话、有人能给我指正确的方向来修改现有的电机实验室之一以启用 PWM 输出吗?

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 Motorware 18中的《DRV8301 EVM 硬件指南》(资源->逆变器-> DRV8301 EVM->HW 指南)。 您将看到电路板上有4个 PWM DAC 引脚细分供定制使用。 实验1b 的 InstaSPIN 实验指南还包含一个部分、讨论如何在软件中初始化 PWM DAC、并应有助于阐明如何分配不同的变量以在细分的 DAC 引脚上输出。

    肖恩