This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:双有源电桥转换器的峰值电流模式控制

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648474/tms320f28035-peak-current-mode-control-for-a-dual-active-bridge-converter

器件型号:TMS320F28035

我使用28035来控制双有源电桥转换器、这与正在运行的相移全桥转换器非常相似。  我需要实现峰值电流模式控制、使 PWM 输出以预期方式运行时遇到问题、我认为这可能是配置问题。  

我将 EPwm1用于主器件 PWM/SYNC、将 EPwm2用作从器件、因此将 EPwm2设置为响应比较器生成的跳闸事件。  我认为比较器、数字比较器和跳闸区域设置正确、但以下方面除外。  

如何使用相移全桥设置从 AQCTLA/AQCTLB 和 TZCTL 以实现峰值电流模式控制?  

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我们有 PSFB 参考设计的峰值电流模式控制。 下面的链接是应用报告。
    www.ti.com/.../sprabr1.pdf
    此外、controlSUIT/开发套件/HVPSFB/HVPSFB_PCMC 中的示例代码可为您提供更多信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢您的回答。 我已经查看过代码、我想我已经了解了代码的工作原理、但有几个问题。

    是否有任何文档描述了 PCMC 算法的具体工作方式? sprabr1概括地描述了这一点、但我想知道 PWM 和跳闸区域是如何配置的、以确保我不会错过任何东西。

    2.在 HVPSFB_PCMC 的代码集中和 ISR 模块 DPL_ISR 中:我假设为了时序目的插入了各种 NOP、但 NOP 要满足哪些时序限制? DPL_ISR 是否以汇编语言而非 C 语言编写、以确保时序一致?

    谢谢、新年快乐!

    Andy