请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 我使用28035来控制双有源电桥转换器、这与正在运行的相移全桥转换器非常相似。 我需要实现峰值电流模式控制、使 PWM 输出以预期方式运行时遇到问题、我认为这可能是配置问题。
我将 EPwm1用于主器件 PWM/SYNC、将 EPwm2用作从器件、因此将 EPwm2设置为响应比较器生成的跳闸事件。 我认为比较器、数字比较器和跳闸区域设置正确、但以下方面除外。
如何使用相移全桥设置从 AQCTLA/AQCTLB 和 TZCTL 以实现峰值电流模式控制?
提前感谢您的任何帮助。