请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
大家好、
我正在研究使用 instapIN-FOC 实验室示例和 DRV8301-HC-C2-KIT。 直到 LAB11e、一切都很好。 我确信我的电机参数是正常的、因为它在11e 的先前项目上运行得很完美。 不管怎样、当我编译和运行电机时、电机会尖叫、稍后、电机会强烈振动。 一个相位的 MOSFET 也在2天前死亡。
实际上、我的目的是使用 lab11e 创建有传感器的 BLDC 解决方案。
那么、您有什么建议和意见?
谢谢。
编辑:
定子不是 PMS、是绕组。 转子为 PM。
那么、在这种情况下、user.h 中的 num pole 参数是什么、即定子或转子的极点? 在 FOC 中、转子面积计的极点工作得非常完美。